结果:找到"WS2812 WS2813 RGB LED 创客 ",相关内容1000条
- 立创EDA专业版windows客户端打不开
- 系统win10专业版21H2,之前电脑好好的,一段时间没打开电脑立创EDA客户端专业版就打不开了,双击桌面快捷方式之后鼠标会转圈,但什么都没发生。打开任务管理器发现后台多了三个立创EDA(专业版)的进程,但前台就什么都没有。重新安装、安装到C盘、用管理员安装、用管理员打开、兼容模式win8都试过了都不好用。救救,谢谢。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 客户端 发帖人:HBM2memory 发帖时间:2023-03-26 00:39:00
- RGB全彩WS2812单线驱动8位MCU实现
- 目前RGB全彩LED灯带WS2812驱动芯片,相信有不少人都用过,大家对这款彩色LED真的是又爱又恨,爱的是它它使用简单,采用单总线通信方式,节约IO口,而且可以多级串联。而普通的彩色LED不是共阴就是共阳,每个颜色一个引脚,一般都是用PWM驱动,想要控制亮度、颜色就要分别控制每个引脚上的PWM占空比,想要驱动多个LED就更麻烦了。恨的是WS2812对时序的要求比较高,对低速单片机不太友好。今天我们就详细谈一谈WS2812的驱动。下面先看一个规格书:从上面规格书可以看出,要想驱动WS2812这颗芯片,对于8位机来说就必须得采用汇编代码来实现,8位单片机通常最高晶振就是16M,如果按1T来算,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WS2812 RGB灯 单线驱动 发帖人:阿波电子 发帖时间:2022-01-25 14:32:00
- 立创EDA客户端标准版功能反馈
- 在绘制PCB图纸时,经常会碰到需要根据某一个特定的点移动某个零件的情况。AD软件在处理这个情况的时候,会先选择要移动的零件,然后再选择参考点之后在选择要移动到的最终位置的参考点。而立创EDA没有这个功能,感觉挺不方便的。后续的更新中是否可以增加。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA 客户端 发帖人:jonas 发帖时间:2021-11-29 10:27:00
- 立创商城没有0807封装的WS2812B么
- 想整个16x16WS2812点阵5050体积太大了搜到了0807封装的WS2812B,结果画板子的时候发现没有型号
- 所属专栏: 谈天说地 标签: WS2812 立创商城 发帖人:Nvpsble 发帖时间:2021-06-27 21:02:00
- 嘉立创的电话客服人员能不能不要那么叼!!!客服意识不能稍微提高一点点???
- 卧槽,每次嘉立创的电话打过来都头大,一顿叼,好像欠她几百万似的,跟她具体讨论方案,居然就不耐烦了,就说反正这样我们做不了,看你要不要做!!!说实话你们其他方面真的挺好的,就电话客服这块,锅里的死老鼠一般。不得不提你们的对手jiepei人家的客服的服务太多是有多好。在贴子里看到不少说你们电话客服态度不好的,建议嘉立创重视一下。我是一个8年多的嘉立创老客户了。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 客服 嘉立创 发帖人:YeeRay 发帖时间:2019-08-14 11:07:00
- 客户眼中的立创,竟然是这样的……
- 八年来,如果你经常光顾某家咖啡厅你一定在那里留下不少回忆如果你不止一次在立创商城买元器件我们就会有说不完的故事小创在上周四“立创商城”服务号做了一期故事征集活动主题是#写下你与立创的故事#本想借八周年庆之机趁公司不注意给大家送送福利结果大家的留言都很认真着实将小创感动了一把客户眼中的立创,竟然是这样的——@丽罗AA:哇最开始是在嘉立创做板,为了给公司省打样成本,后来无意中忘了是怎么看到立创商城卖东西,现在已经习惯性在商城买贴片电阻,最划算最便宜还开专票。偶尔买IC,因为正品保证!虽然价格贵点。每个月按时填写调查问卷,得15元优惠券。这次我要来用200优惠券给公司省成本。我太有良心了哈哈哈。求...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创客户 故事 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-17 10:29:00
- WS2812灯珠的使用说明
- 前一段时间使用了WS2812灯珠,现在说明一下WS2812的使用方法以及驱动程序和遇到的问题以及解决方法首先还是先看看数据手册具体的也可以在某文库搜索在这里我附加一个我看的数据手册的链接:https://blog.csdn.net/tangxing1212/article/details/42964417,我遇到的问题有1.时许不对,2.灯珠损坏,1时许不对的原因是因为单片机的机械周期没有达到着灯珠驱动的要求时间,灯珠要求驱动时间做小的时间是0.4us,所以用到机械周期要达到ns的单片机,我用的是STC15f2k60s2,(下载程序的时候调频率22.1184MHZ,不是下载频率)它由两种模式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: WS2812 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-13 13:51:00
- WS2812B:只需要一个数字口就可以无限级联的全彩RGBLED,5050封装,4pin
- 产品介绍:一、概述WS2812B是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: WS2812B 全彩RGB-LED 5050封装 发帖人:非专业人士 发帖时间:2017-08-08 09:23:00
- 又炫又好玩的RGBLED灯WS28xx系列强势上线!创客必备!
- 如果您是创客或者对maker很关注和了解,您一定听说这过这个LED智能芯片灯---WS2812B及相关系列IC。这个IC为何火爆?这个从红遍国际创客Sparkfun或seeed网站,即可知道!这个RGB灯,外形如下图,它除了内置一个传统的RGB灯(可发出各种各样的颜色),还内置有一个ASIC(专用集成电路IC)--用途是实现串行控制。WS28xx系列RGBLED(也称集成光源)的主要特点:●控制电路与RGB芯片集成在一个5050或3535封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。●内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。●内置上电复位和掉电复位...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: WS2812 WS2813 RGB LED 创客 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-06-29 00:29:00
返回